8536IB1905TR-05

Sistem Tanılama Nesnesi

Sistem Tanılama Nesnesi (0x67, kopya 1)

Özellik Kimliği Ad

1

Fieldbus İletişim Hatası Sayacı

2

Tüm Alarmların Sayacı

3

Sistem Küçük Olay Sayacı

4

Küçük Olay Kaydı 1

5

Küçük Olay Kaydı 2

6

Küçük Olay Kaydı 3

7

Küçük Olay Kaydı 4

8

Küçük Olay Kaydı 5

9

SIL* Starter Durdurma Msj. grubu 1

10

SIL Starter Durdurma Msj. grubu 2

11

SIL Starter Durdurma Msj. grubu 3

12

SIL Starter Durdurma Msj. grubu 4

13

SIL Starter Durdurma Msj. grubu 5

14

SIL Starter Durdurma Msj. grubu 6

15

SIL Starter Durdurma Msj. grubu 7

16

SIL Starter Durdurma Msj. grubu 8

17

SIL Starter Durdurma Msj. grubu 9

18

SIL Starter Durdurma Msj. grubu 10

19

İşlev Bloğu Arayüzü Sürümü

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?