8536IB1905PTBR-05

Objeto de diagnóstico do sistema

Objeto de diagnóstico do sistema (0x67, instância 1)

ID do atributo Nome

1

Contador de erros de comunicação da rede de campo

2

Contagem de todos os alarmes

3

Contador de eventos menores do sistema

4

Registro de eventos menores 1

5

Registro de eventos menores 2

6

Registro de eventos menores 3

7

Registro de eventos menores 4

8

Registro de eventos menores 5

9

Grupo de mensagens de parada de partida SIL* 1

10

Grupo de mensagens de parada de partida SIL 2

11

Grupo de mensagens de parada de partida SIL 3

12

Grupo de mensagens de parada de partida SIL 4

13

Grupo de mensagens de parada de partida SIL 5

14

Grupo de mensagens de parada de partida SIL 6

15

Grupo de mensagens de parada de partida SIL 7

16

Grupo de mensagens de parada de partida SIL 8

17

Grupo de mensagens de parada de partida SIL 9

18

Grupo de mensagens de parada de partida SIL 10

19

Versão da interface do bloco de funções

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?