DOCA0270IT-01

Caratteristiche elettriche

Bus coupler

Tensione di alimentazione

Tensione alimentazione nominale: 24 V CC
Intervallo operativo: da 20,7a 28,8 V CC

Resistenza tensione impulsi (UI)

0,5 kV, circuito SELV per la comunicazione

Starter e SIL * Starter

Tensione nominale

100-690* V CA (RMS), fase-terra (-15%/+20%)

Resistenza tensione impulsi (UI)

6 kV

Interfacce di potenza

Tensione nominale

Da 100 a 690 V CA (RMS), fase-terra (-15%/+20%)

Resistenza tensione impulsi (UI)

6 kV, circuito SELV per la comunicazione

Moduli interfaccia di tensione

Tensione nominale

Da 100 a 690 V CA (RMS), fase-terra (-15%/+20%)

Resistenza tensione impulsi (UI)

6 kV, circuito SELV per la comunicazione

Moduli interfaccia SIL

Resistenza tensione impulsi (UI)

2 kV, circuito SELV per la comunicazione

NOTA: il contatto supporta 8 A, CA.

Moduli di I/O digitali

Caduta di tensione

0,4 V, massimo

Tempo di accensione e spegnimento

10 ms, massimo

Corrente di dispersione massima

0,1 mA

Interferenze radio

FCC Parte 15, Classe A

Livelli di resistenza tensione impulsi

0,5 kV, circuito SELV per la comunicazione

Moduli di I/O analogici

Interferenze radio

FCC Parte 15, Classe A

Livelli di resistenza tensione impulsi

0,5 kV, circuito SELV per la comunicazione

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?