Requisiti alloggiamento
PERICOLO |
|---|
|
RISCHIO DI FOLGORAZIONE, ESPLOSIONE O ARCHI ELETTRICI
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
AVVERTIMENTO |
|---|
|
Funzionamento imprevisto dell'apparecchiatura
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni
alle apparecchiature.
|
I moduli di TeSys island sono ideati come apparecchiature industriali di zona B, classe A ai sensi della norma IEC/CISPR pubblicazione 11. In caso di utilizzo in ambienti diversi da quelli descritti nella norma o in ambienti che non rispondono alle specifiche indicate nella presente guida, i moduli potrebbero non soddisfare i requisiti di compatibilità elettromagnetica in presenza di interferenza condotta e/o irradiata.
Tutti i moduli di TeSys island soddisfano i requisiti della Comunità europea (CE) in relazione alle apparecchiature aperte secondo la definizione della norma EN61131-2, e delle norme nordamericane. È necessario installarli in un alloggiamento ideato per rispondere alle specifiche condizioni ambientali dell'installazione e per ridurre al minimo la possibilità di contatto involontario da parte del personale con tensioni pericolose. L'alloggiamento deve essere realizzato in metallo per migliorare l'immunità elettromagnetica di TeSys island e deve essere dotato di un meccanismo di blocco codificato per ridurre al minimo l'accesso non autorizzato.
PERICOLO
AVVERTIMENTO