DOCA0270ES-01

Requisitos del alojamiento

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • La instalación y el mantenimiento de este equipo solo deberá realizarlos personal eléctrico cualificado.
  • Desconecte toda la alimentación suministrada a este equipo antes de trabajar en él.
  • Utilice solo la tensión especificada al utilizar este equipo y cualquier producto asociado.
  • Utilice siempre un dispositivo detector de tensión con la capacidad correcta para confirmar que el equipo está apagado.
  • Utilice enclavamientos adecuados cuando existan peligros para el personal y/o los equipos.
  • Los circuitos de la línea de suministro deben estar cableados y protegidos conforme a las normativas locales y nacionales.
  • Utilice equipos de protección individual (EPI) adecuados y siga las prácticas seguras para trabajos eléctricos contempladas en las normas NFPA 70E, NOM-029-STPS o CSA Z462 o sus equivalentes en la normativa local.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
ADVERTENCIA
Funcionamiento imprevisto del equipo
  • Para obtener instrucciones completas en relación con la seguridad funcional, consulte la Guía de seguridad funcional de TeSys™ island, 8536IB1904.
  • No desmonte, repare ni modifique el equipo. Este no contiene piezas que el usuario pueda reparar.
  • Instale y utilice este equipo dentro de un alojamiento adecuado cuyas características nominales se ajusten a las del entorno de aplicación previsto.
  • Cada implantación de este equipo deberá comprobarse de forma individual y exhaustiva para garantizar su correcto funcionamiento antes de ponerse en marcha.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

Los módulos TeSys island están diseñados como equipo industrial de Clase A, Zona B, según la Publicación 11 de IEC/CISPR. En caso de que se utilicen en entornos distintos de los descritos en la norma, o en entornos que no cumplan las especificaciones contenidas en esta guía, estos dispositivos podrían no cumplir los requisitos de compatibilidad electromagnética en presencia de interferencias conducidas y/o radiadas.

Todos los módulos de TeSys island cumplen los requisitos para equipos abiertos de la Comunidad Europea (CE) definidos en la norma EN61131-2 y de las normas norteamericanas aplicables. Estos deberán instalarse en un alojamiento diseñado para cumplir las condiciones ambientales específicas de la instalación y minimizar la posibilidad de que el personal entre accidentalmente en contacto con tensiones peligrosas. El alojamiento debe ser de metal para mejorar la inmunidad electromagnética de TeSys island y estar dotado de un mecanismo de bloqueo por llave para minimizar los accesos no autorizados.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?