DOCA0270IT-01

Installazione del kit LAD9R1 (starter 9-38 A)

Gli accessori contenuti nel kit LAD9R1 consentono di unire gli starter 9-38 A (dimensioni 1 e 2) adiacenti a due velocità o a due sensi di marcia avatars . Per installare gli accessori, attenersi ai passaggi indicati nelle tabelle seguenti e consultare Installazione del kit di assemblaggio LAD9R1.

Procedura di installazione di LAD9R1

Passaggio

Azione

1

Sullo starter che verrà installato a sinistra, inserire un cacciavite a testa piatta nella fessura praticata nell'etichetta accanto al centro dello starter sul lato destro e rimuovere la piccola copertura di plastica sotto l'etichetta. La sezione dell'etichetta che deve essere rimossa è perforata e si separa facilmente dal resto dell'etichetta. Non rimuovere questa copertura in plastica sul lato sinistro dello starter.

Sullo starter che verrà installato a destra, inserire un cacciavite a testa piatta nella fessura praticata nell'etichetta accanto al centro dello starter sul lato sinistro e rimuovere la piccola copertura di plastica sotto l'etichetta. La sezione dell'etichetta che deve essere rimossa è perforata e si separa facilmente dal resto dell'etichetta. Non rimuovere la copertura in plastica sul lato destro dello starter.

2

Installare l'interblocco meccanico LAD9V2 nell'apertura dello starter a sinistra. Quando il collegamento è completato, si percepisce uno scatto.

3

Fissare lo starter a destra all'interblocco meccanico. Quando il collegamento è completato, si percepisce uno scatto.

4

Fissare la graffa di montaggio sulla parte posteriore degli starter. Inserire la parte superiore della graffa sugli starter, quindi spingere verso il basso per fissare la parte inferiore della graffa in posizione.

5

Installare il collegamento parallelo LAD9V5 nella parte superiore degli starter.

6

Installare il collegamento inverso LAD9V6 nella parte inferiore degli starter.

Per separare gli starter e rimuovere gli accessori, seguire i passaggi indicati nelle tabelle seguenti e consultare Installazione del kit di assemblaggio LAD9R1.

Procedura di rimozione di LAD9R1

Passaggio

Azione

1

Se i cavi piatti sono stati collegati, scollegare i cavi dai moduli prima di rimuovere gli accessori.

2

Allentare completamente le viti sui terminali degli starter.

3

Rimuovere il collegamento inverso dalla parte inferiore degli starter.

4

Rimuovere il collegamento parallelo dalla parte superiore degli starter.

5

Rimuovere la graffa di montaggio sulla parte posteriore degli starter.

6

Con un cacciavite a testa piatta, separare i due starter.

7

Con un cacciavite a testa piatta, rimuovere l'interblocco meccanico dagli starter.

Installazione del kit di assemblaggio LAD9R1

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?