Instalación del kit LAD9R1 (arrancadores de 9-38 A)
Los accesorios del kit LAD9R1 se utilizan para unir arrancadores adyacentes de 938 A (tamaños 1 y 2) en avatars de dos velocidades o dos direcciones. Para instalar los accesorios, siga los pasos de la tabla siguiente y consulte Instalación del kit de montaje de LAD9R1.
Procedimiento de instalación de LAD9R1
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
En el arrancador que vaya a montarse a la izquierda, introduzca un destornillador de cabeza plana en la ranura cortada en la etiqueta situada cerca de la mitad del arrancador, en el lado derecho y retire la pequeña cubierta de plástico debajo de la etiqueta. La sección de la etiqueta que se debe quitar está perforada y se separa fácilmente del resto de la etiqueta. No quite la cubierta de plástico del lado izquierdo del motor de arranque. |
En el arrancador que vaya a montarse a la derecha, introduzca un destornillador de cabeza plana en la ranura cortada en la etiqueta situada cerca de la mitad del arrancador en el lado izquierdo y retire la pequeña cubierta de plástico debajo de la etiqueta. La sección de la etiqueta que se debe quitar está perforada y se separa fácilmente del resto de la etiqueta. No quite la cubierta de plástico del lado derecho del motor de arranque. |
|
2 |
Instale el enclavamiento mecánico LAD9V2 en la abertura del arrancador de la izquierda. Oirá un clic cuando se realice la conexión. |
3 |
Conecte el arrancador a la derecha del enclavamiento mecánico. Oirá un clic cuando se realice la conexión. |
4 |
Fije la grapa de montaje en la parte posterior de los arrancadores. Inserte la parte superior de la grapa en los arrancadores y, a continuación, empuje hacia abajo para fijar la parte inferior de la grapa en su posición. |
5 |
Instale el enlace paralelo LAD9V5 en la parte superior de los arrancadores. |
6 |
Instale el enlace de inversión LAD9V6 en la parte inferior de los arrancadores. |
Para separar los arrancadores y extraer los accesorios, siga los pasos de la tabla siguiente y consulte Instalación del kit de montaje de LAD9R1.
Procedimiento de extracción de LAD9R1
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Si los cables planos se han conectado, desconecte los cables de los módulos antes de retirar los accesorios. |
2 |
Afloje por completo los tornillos de los terminales del arrancador. |
3 |
Quite la conexión de inversión de la parte inferior de los arrancadores. |
4 |
Quite el enlace paralelo de la parte superior de los arrancadores. |
5 |
Retire la grapa de montaje de la parte posterior de los arrancadores. |
6 |
Utilice un destornillador de cabeza plana para separar los dos arrancadores. |
7 |
Utilice un destornillador de cabeza plana para extraer el enclavamiento mecánico de los arrancadores. |