Eventos graves: Medidas correctoras
Cuando la isla experimenta un evento grave:
-
El bus de campo y los puertos de servicio no se activan.
-
No se activan los Avatares, incluido el Avatar del sistema.
-
Todos los módulos de alimentación y los módulos de E/S se encuentran en el estado de retorno del dispositivo.
-
Se requiere apagar y encender la alimentación para salir de un estado de evento grave.
Los siguientes escenarios hacen que la isla se encuentre con un evento grave:
Evento grave |
Diagnóstico |
Solución |
---|---|---|
La tensión de control supera el 150 % |
La tensión superó el 150% durante más tiempo que la duración permitida |
Verifique que la tensión de la fuente de alimentación esté dentro del rango. |
La tensión de control supera el 120 % durante 2 s |
La tensión superó el 120 % durante más tiempo que la duración permitida de 2 segundos consecutivos |
Verifique que la tensión de la fuente de alimentación esté dentro del rango. |
Evento interno del dispositivo del acoplador de bus |
El LED está en rojo y la comunicación de bus de campo no funciona en el acoplador de bus |
Apague y vuelva a encender. Si el problema persiste, póngase en contacto con el siguiente nivel de asistencia técnica. |