Eventi principali: azioni correttive
Quando l'isola riscontra un evento principale:
-
Il bus di campo e le porte di servizio non sono attivati.
-
Nessun avatar è attivato, incluso l'avatar di sistema.
-
Tutti i moduli di alimentazione e I/O si trovano nello stato di fallback del dispositivo.
-
Occorre eseguire un ciclo di accensione e spegnimento dell'alimentazione di controllo per uscire dallo stato di evento principale.
I seguenti scenari consentono all'isola di riscontrare un evento principale:
Evento principale |
Diagnostica |
Misura correttiva |
---|---|---|
La tensione di controllo supera il 150% |
La tensione ha superato il 150% per un periodo più lungo del consentito |
Verificare che la tensione di alimentazione si trovi nell'intervallo consentito. |
La tensione di controllo supera il 120% per 2 secondi |
La tensione ha superato il 120% per un periodo più lungo del consentito, ovvero pari a 2 secondi consecutivi |
Verificare che la tensione di alimentazione si trovi nell'intervallo consentito. |
Evento del dispositivo interno del bus coupler |
Il LED è rosso e la comunicazione del bus di campo non funziona sul bus coupler |
Spegnere e riaccendere l'alimentazione. Se il problema persiste, contattare il livello successivo di supporto. |