Protección térmica
Valores de los ajustes de la protección térmica
| Nombre del ajuste | Rango de valores | Valor predeterminado | Incremento |
|
Ir (FLA) |
|
|
0,01 |
|
Ir (FLA) 2 |
|
|
0,01 |
| Clase de disparo por sobrecarga térmica |
5-30 |
10 |
— |
| Umbral de rearme por sobrecarga térmica |
10–95% |
85% |
1 |
| Nivel de alarma de sobrecarga térmica |
10-100% |
85% |
1 |
| Retardo de disparo por sobrecalentamiento de motor |
0–10 s |
5 s |
0,1 |
| Nivel de disparo por sobrecalentamiento del motor |
0–200 °C |
0 °C |
1 |
| Umbral de rearme por sobrecalentamiento del motor |
0–200 °C |
0 °C |
1 |
| Umbral de alarma de sobrecalentamiento del motor |
0–200 °C |
0 °C |
1 |
| Sensor de temperatura de sobrecalentamiento del motor |
|
PT 100 |
— |