DOCA0270ES-01

Inversión de fase

La función Inversión de fase detecta secuencias de fase incorrectas en sistemas trifásicos que provocan que un motor trifásico conectado u otro equipo giratorio funcionen en la dirección opuesta a la prevista.

Si se encuentra habilitada, esta función de protección activa un Disparo por inversión de fase si la secuencia de fase detectada no coincide con el ajuste Secuencia de fase de corriente durante un periodo de 100 ms.

Esta función no lleva asociada ninguna alarma. El periodo de 100 ms no es ajustable.

Inversión de fase para el ajuste ABC

ABC

Sin disparo

ACB

Disparo

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?