DOCA0270IT-01

Inversione di fase

La funzione Inversione di fase rileva la sequenza di fasi errata in un sistema trifase, provocando il funzionamento di un motore trifase collegato o altra apparecchiatura rotante nella direzione opposta rispetto a quella prevista.

Se abilitata, questa funzione di protezione attiva uno sgancio inversione di fase se la sequenza fase di corrente rilevata non corrisponde all'impostazione della sequenza fase di corrente su un periodo di 100 ms.

A questa funzione non è associato alcun allarme. Il periodo di tempo di 100 ms non è regolabile.

Inversione di fase per l'impostazione di ABC

ABC

Nessuno sgancio

ACB

Sgancio

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?