DOCA0270ES-01

Herramientas de ingeniería

Las herramientas de ingeniería incluyen EcoStruxure Machine Expert, EcoStruxure Control Expert, el software SoMove y TeSys island DTM.

Estas herramientas permiten realizar tareas de configuración, supervisión, control y personalización en TeSys island . Las herramientas de ingeniería sirven de ayuda durante las fases de diseño, ingeniería y puesta en marcha de la isla, así como durante la programación del PLC. Las herramientas de ingeniería de TeSys island han sido desarrolladas con la tecnología FDT o DTM.

Funciones de diseño

  • Diseñar la topología de TeSys island .

  • Generar una lista de materiales.

Funciones de ingeniería

  • Establecer los ajustes de TeSys avatars para personalizar los parámetros de protección eléctrica y de carga.

  • Comunicar con el PLC (Machine Expert y el software SoMove).

Funciones de puesta en marcha

  • Comprobar el cableado eléctrico y probar las líneas eléctricas en el modo de prueba sin cargar una configuración.

  • Simular comandos desde el PLC y establecer el estado de los Avatares en el modo forzado.

  • Comprobar el estado de la isla y supervisar los Avatares con funciones de diagnóstico.

  • Comparar la configuración y la topología cargadas con el archivo de proyecto.

  • Utilizar la isla directamente desde un cuadro de control.

Funciones de programación

  • Generar archivos de intercambio desde entornos de programación de PLC de terceros (software SoMove).

  • Acceder a una biblioteca de bloques funcionales (Machine Expert) para llevar a cabo funciones de control, diagnóstico, supervisión de energía y gestión de activos.

La herramienta de ingeniería se puede descargar desde www.se.com escribiendo TeSys island DTM en el campo Buscar. El software SoMove también se puede descargar directamente del sitio web de Schneider Electric.

Integración total en software SoMove

Diseño asistido para determinar

  • La lista de materiales de TeSys island

  • La topología de TeSys island

Ingeniería asistida

  • Generación de archivos de intercambio desde entornos de programación de terceros (archivos EDS, archivos AML)

  • Programación rápida mediante bloques de funciones

  • Funciones personalizadas para las protecciones eléctricas, las protecciones de motor y la supervisión de energía

  • Ajuste contextual de parámetros para la comunicación con el controlador y avatars

Puesta en marcha asistida

  • Modo de prueba: Comprobar el cableado eléctrico y probar las líneas eléctricas sin cargar una configuración.

  • Modo forzado: Forzar los comandos y estados de Avatar para facilitar la puesta en marcha.

  • Ficha Diagnóstico: Comprobar el estado, supervisar los avatars y sus modelos asociados, y comparar la configuración y topología cargadas con el archivo de proyecto.

  • Cuadro de control: Utilizar la TeSys island directamente.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?