Strumenti tecnici
Gli strumenti tecnici includono i softwareEcoStruxure Machine Expert, EcoStruxure Control Expert, SoMove e TeSys island DTM.
Questi strumenti consentono di configurare, monitorare, controllare e personalizzare TeSys island . Gli strumenti tecnici sono utili nelle fasi di ideazione, progettazione e messa in servizio dell'isola, ma anche nella programmazione del PLC. Gli strumenti tecnici di TeSys island sono realizzati con la tecnologia FDT o DTM aperta.
Funzioni di progettazione
-
Progettare la topologia di TeSys island .
-
Generazione di una distinta base.
Funzioni tecniche
-
Regolare le impostazioni degli TeSys avatars personalizzare i parametri elettrici e di protezione del carico.
-
Comunicazione con il PLC (software Machine Expert e SoMove).
Funzioni di messa in servizio
-
Controllo del cablaggio elettrico e verifica delle linee elettriche nella modalità Test senza caricare una configurazione.
-
Simulazione dei comandi dal PLC e impostazione dello stato degli avatar nella modalità Forzatura.
-
Controllo dello stato dell'isola e monitoraggio degli avatar con le funzioni diagnostiche.
-
Confronto della configurazione e della topologia caricata in base al file di progetto.
-
Utilizzo dell'isola direttamente dal pannello di controllo.
Funzioni di programmazione
-
Generazione di file di scambio per ambienti di programmazione PLC di terze parti (software SoMove).
-
Accesso a una libreria di blocchi funzione (Machine Expert) per il controllo, la diagnostica, il monitoraggio dell'energia e la gestione delle risorse.
Lo strumento tecnico può essere scaricato dall'indirizzo www.se.com inserendo TeSys island DTM nel campo di ricerca. Il softwareSoMove può anche essere scaricato direttamente dal sito Web di Schneider Electric.
Integrazione completa nel software SoMove
Ideazione assistita per stabilire
-
La distinta base di TeSys island
-
La topologia di TeSys island
Progettazione assistita
-
Generazione di file di scambio con ambiente di programmazione di terzi (file EDS, AML)
-
Programmazione rapida mediante blocchi funzione
-
Funzioni personalizzate per le protezioni elettriche, le protezioni del motore e il monitoraggio dell'energia
-
Impostazione contestuale dei parametri per la comunicazione con controller e avatars
Messa in servizio assistita
-
Modalità Test: controlla il cablaggio elettrico e verifica le linee elettriche senza caricare una configurazione.
-
Modalità forzatura: forza i comandi e lo stato dell'avatar per semplificare la messa in servizio.
-
Schede Diagnostica: consente di controllare, monitorare gli avatars e i moduli associati e confrontare la configurazione caricata e la topologia con il file di progetto.
-
Pannello di controllo: consente l'utilizzo diretto di TeSys island .