DOCA0270IT-01

Per la categoria di utilizzo AC-1

Selezione ai sensi della durata elettrica richiesta, nella categoria AC-1 (Ue ≤ 690 V)

  • Controllo dei circuiti resistivi (cos ϕ ≥0,95).

  • La corrente interrotta (Ic) nella categoria AC-1 è pari alla corrente (Ie) normalmente assorbita dal carico.

Esempio:

  • Ue = 220 V. Ie = 50 A. θ ≤ 40 °C. Ic= Ie = 50 A

  • Necessari 2 milioni di cicli di funzionamento

  • Le curve di selezione visualizzano il valore nominale dello starter necessario: TPRS•065 o TPRS•080.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?