DOCA0270ES-01

Para la categoría de utilización AC-1

Selección según la durabilidad eléctrica necesaria, uso en la categoría AC-1 (Ue ≤ 690 V)

  • Control de circuitos resistivos (cos ϕ ≥0,95).

  • La corriente cortada (Ic) en la categoría AC-1 es igual a la corriente (Ie) que la carga consume normalmente.

Ejemplo:

  • Ue = 220 V − Ie = 50 A − θ ≤ 40 °C − Ic= Ie = 50 A

  • Son necesarios 2 millones de ciclos de funcionamiento

  • Las curvas de selección anteriores muestran los valores nominales necesarios en el arrancador: TPRS•065 o TPRS•080.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?