DOCA0270ES-01

Montaje de los módulos de interfaz de alimentación en el carril DIN

Antes de instalar módulos en la TeSys island , consulte topología de la TeSys island para asegurarse de que los está instalando en la secuencia correcta.

Para instalar un módulo de interfaz de alimentación (PIM) en un carril DIN, coloque la ranura superior del PIM en el borde superior del carril DIN y presiónela contra el carril hasta que oiga que la pinza encaja en su sitio. Consulte las figuras siguientes.

Módulos de interfaz de alimentación de tamaño 1 (TPRPM009) y tamaño 2 (TPRPM038) (mm/in.)

Módulo de interfaz de alimentación de tamaño 3 (TPRPM080) (mm/in.)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?