DOCA0270IT-01

Installazione di interfacce di potenza sulla guida DIN

Prima di installare i moduli su TeSys island , consultare la topologia di TeSys island per accertarsi che siano installati nella sequenza corretta.

Per installare un'interfaccia di potenza (PIM) sulla guida DIN, posizionare la scanalatura superiore del PIM sul bordo superiore della guida DIN e premerla contro la guida fino a quando il morsetto non si blocca in sede. Vedere le figure seguenti.

Interfacce di potenza dimensioni 1 (TPRPM009) e 2 (TPRPM038) (mm)

Interfacce di potenza dimensione 3 (TPRPM080) (mm)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?