Partidas SIL
ATENÇÃO |
|---|
|
OPERAÇÃO NÃO INTENCIONAL DO EQUIPAMENTO
Para obter instruções completas sobre a segurança
funcional, consulte o Guia de Segurança Funcional do TeSys™
island, 8536IB1904
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte, ferimentos graves ou
danos do equipamento.
|
As partidas SIL* fornecem funções similares às das partidas convencionais, mas são associadas a um módulo de interface SIL.
As principais funções das partidas SIL são as seguintes:
-
Fornecer a funcionalidade de Categorias de parada 0 e 1*
-
Fornecer controle operacional para cargas
-
Medir os dados elétricos da carga associada
-
Fornecer dados de monitoramento de energia quando um módulo de interface de tensão está instalado na TeSys island
Várias partidas SIL podem ser necessárias para uma única função de TeSys avatar. Por exemplo, o avatar Motor com dois sentidos de rotação - Parada SIL, Cat. W. 1/2* inclui duas partidas SIL. Além disso, os avatars que usam partidas SIL sempre incluem um módulo de interface SIL.
As partidas SIL são conectadas:
-
A montante de um disjuntor
-
A jusante da carga
As partidas SIL se comunicam com a interface de rede, enviando dados operacionais e recebendo comandos.
Classificações de partida SIL
|
Classificações de potência |
Corrente (A) |
Referência |
|
|---|---|---|---|
|
kW |
hp |
||
|
4 |
5 |
0,18 – 9 |
TPRSS009 |
|
11 |
15 |
0,5 – 25 |
TPRSS025 |
|
18,5 |
20 |
0,76 – 38 |
TPRSS038 |
|
30 |
40 |
3,25 – 65 |
TPRSS065 |
|
37 |
40 |
4 – 80 |
TPRSS080 |
ATENÇÃO