DOCA0270IT-01

Pannello Impostazioni

L'OMT consente di visualizzare le impostazioni di sistema e le singole impostazioni degli avatar TeSys™. Se il livello di accesso all'OMT lo consente, è possibile modificare anche qualsiasi sistema e le singole impostazioni degli avatar. Le impostazioni possono essere configurate per gli avatar di sistema, carico e dispositivo per abilitare il monitoraggio dell'energia e personalizzare i parametri dell'avatar.

Per assistenza nella selezione delle impostazioni, fare riferimento alla guida online DTM o alla guida online DTM di TeSys™ island, 8536IB1907. Nello strumento OMT, premere F1 per la guida.

NOTA: I dispositivi GV TeSys non devono essere utilizzati con TeSys island per carichi con classi di disinnesto impostate sopra 15.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?