DOCA0270ES-01

Panel Configuración

La OMT se puede utilizar para ver las opciones de configuración del sistema y de cada Avatar de TeSys™. Si su nivel de acceso de la OMT lo permite, también puede editar cualquiera de las opciones de configuración del sistema y de cada Avatar. Los Avatares de sistema, carga y dispositivo pueden configurarse para permitir la supervisión de energía y la personalización de los parámetros del Avatar.

Para obtener ayuda en la selección de las opciones de configuración, consulte la ayuda en línea del DTM o la Guía de ayuda en línea del DTM de TeSys™ island, 8536IB1907. En la herramienta OMT, pulse F1 para obtener ayuda.

NOTA: Los dispositivos TeSys GV no deben utilizarse con TeSys island cuando las clases de disparo establecidas para las cargas sean superiores a la clase de disparo 15.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?