DP_SystemWriteCmds (PROFIBUS DP)
Las siguientes tablas ofrecen información sobre los parámetros de la interfaz de bloques funcionales.
Entradas
Entrada |
Tipo datos |
Descripción |
Categoría de variables |
---|---|---|---|
i_xEnable |
BOOL |
Activa el procesamiento de bloques funcionales. Los datos cíclicos se leerán/escribirán en la interfaz de E/S del hardware. |
Control de bloque funcional |
i_xAcyclicBusy |
BOOL |
Puede utilizarse para bloquear la ejecución acíclica si está activa la comunicación acíclica de otro bloque funcional. |
Control de bloque funcional |
i_xExecute |
BOOL |
Inicia la solicitud acíclica en un flanco ascendente. |
Control de bloque funcional |
i_uiNoConfAvatar |
UINT |
Sirve para parametrizar el número de Avatares configurados para definir la longitud de los datos que es necesario escribir. El valor mínimo es 0 (solo módulo de interfaz de bus) y el valor máximo es 20. |
Control de bloque funcional |
i_udtAcyclicWriteCmds |
UDT_SystemWriteCmds |
Se trata de una estructura de los datos de escritura acíclicos del sistema, que incluye comandos de restablecimiento y datos de energía del sistema y de todos los Avatares. Consulte la sección UDT_SystemWriteCmds. |
Datos acíclicos |
i_hwStartAddress |
Variante |
Debe corresponderse con la primera dirección de la dirección I del Avatar correspondiente para poder ejecutar la comunicación de escritura acíclica. |
Parámetro de comunicación |
Salidas
Salida |
Tipo datos |
Descripción |
Categoría de variables |
---|---|---|---|
q_xActive |
BOOL |
Si esta salida se establece en TRUE, se activa el bloque funcional de Avatar, o bien una solicitud acíclica está ocupada. |
Estado de bloque funcional |
q_xError |
BOOL |
Si esta salida se establece en TRUE, se ha producido un error detectado mientras se ejecutaba el bloque funcional de Avatar. Para obtener información detallada sobre el error detectado, consulte el valor de la ID de error. |
Estado de bloque funcional |
q_dwErrorID |
DWORD |
La ID de error muestra información detallada sobre el error detectado producido. Los valores posibles se muestran en la tabla siguiente. |
Estado de bloque funcional |
q_dwAcyclicStatus |
DWORD |
El Estado acíclico ofrece información detallada sobre la comunicación por bus de campo acíclica, con detalles sobre el error detectado. Para obtener información detallada sobre los valores de estado, consulte Biblioteca de bloques funcionales. |
Estado de bloque funcional |
q_xAcyclicBusy |
BOOL |
Si esta salida se establece en TRUE, una solicitud acíclica sigue ocupada. |
Estado de bloque funcional |
Códigos de estado y error procedentes de ConstTeSysIsland
Nombre del miembro |
Utilizado por el bloque funcional |
---|---|
Cdw_ErrNoMsg |
Sí |
Cdw_ErrInternal |
Sí |
Cdw_ErrInvalidCycInAddr |
Sí |
Cdw_ErrInvalidHwid |
No |
Cdw_ErrInvalidNumOfAvatars |
Sí |
Cdw_ErrReadCycIn |
No |
Cdw_ErrReadAcycData1 |
No |
Cdw_ErrReadAcycData2 |
No |
Cdw_ErrWriteAcycData |
Sí |
Cdw_StsReadAcycData1Compl |
No |
Cdw_StsReadAcycData2Compl |
No |
Cdw_StsWriteAcycDataCompl |
Sí |