Motor estrella/triángulo de una dirección
Perfil de bloque funcional
Tipo de bloque funcional |
Bloque funcional de control de Avatares. |
Tipo de acceso a datos |
Cíclico (lectura/escritura) y acíclico (lectura). |
Uso previsto |
Avatar de carga "Motor estrella/triángulo de una dirección". |
Funcionalidad |
El bloque funcional Motor estrella/triángulo de una dirección se utiliza para gestionar un motor estrella/triángulo (Y/D) en una dirección. |
Las siguientes secciones ofrecen información detallada sobre la interfaz y el uso de los parámetros de los bloques funcionales PROFINET IO y PROFIBUS DP para este Avatar.