DOCA0270FR-01

Réglage de l’adresse IPv4 de l’îlot TeSys island via l’OMT

Suivez cette procédure pour configurer l’adresse IPv4 et les paramètres de passerelle sur l’îlot TeSys island après vous être connecté au coupleur de bus.

Une fois que vous êtes connecté à l’îlot, le paramétrage de l’adresse IPv4 et des informations de passerelle peut être effectué à l’aide de l’OMT.

NOTE: Vous ne perdrez pas la connexion à OMT pendant l’attribution de l’adresse IPv4 sur la connexion IPv6. L’adresse IPv6 par défaut et l’adresse IPv4 attribuée seront toutes deux accessibles après cette procédure. Vous perdrez la connexion à OMT pendant l’attribution de l’adresse IPv4 sur la connexion IPv4 par défaut.

Réglage de l’adresse IPv4 de l’îlot – OMT

Étape

Action

1

Cliquez sur l’icône PARAMÈTRES.

2

Cliquez sur l’avatar système

3

Cliquez sur PARAMÈTRES DE BUS DE TERRAIN.

4

Sélectionnez le mode IP Adresse fixe pour définir manuellement l’adresse IP.

5

Paramétrez Adresse IPv4 bus de terrain, Masque de sous-réseau de bus de terrain et Adresse de la passerelle pour le coupleur de bus.

6

Entrez le nom du réseau pour le coupleur de bus.

7

Cliquez sur Enregistrer.

8

Configurez votre PC avec une adresse IPv4 et un masque de sous-réseau appartenant au même réseau que celui que vous avez récemment appliqué au coupleur de bus.

9

Entrez la nouvelle adresse (format : https://xxx.xxx.xxx.xxx) du coupleur de bus dans le navigateur Web de votre tablette pour accéder à l’OMT exécuté sur le coupleur de bus.

NOTE: Les navigateurs recommandés sont Chrome et Safari.

10

Connectez-vous à l’OMT avec le nouveau mot de passe et vérifiez que l’adresse IP a bien été modifiée.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?