OMT를 통해 TeSys 아일랜드 IPv4 주소 설정
버스 커플러에 연결한 후 이 절차에 따라 TeSys island 에서 IPv4 IP 주소 및 게이트웨이 정보를 설정합니다.
아일랜드에 연결되면 OMT를 사용하여 IPv4 IP 주소 및 게이트웨이 정보를 설정할 수 있습니다.
아일랜드 IPv4 주소 설정 — OMT
|
단계 |
행동 |
|---|---|
|
1 |
설정 아이콘을 클릭합니다. |
|
2 |
System avatar 를 클릭합니다. |
|
3 |
필드버스 설정을 클릭합니다. |
|
4 |
IP 주소를 수동으로 설정하려면 IP 모드를 고정 주소로 변경합니다. |
|
5 |
버스 커플러의 필드버스 IPv4 주소, 필드버스 서브넷 마스크 및 게이트웨이 주소를 입력합니다. |
|
6 |
버스 커플러의 네트워크 이름을 입력합니다. |
|
7 |
저장을 클릭합니다. |
|
8 |
최근에 버스 커플러에 적용한 동일 네트워크에서 IPv4 IP 주소와 서브넷 마스크로 PC를 구성합니다. |
|
9 |
버스 커플러에서 실행되는 OMT에 액세스하려면 태블릿의 웹 브라우저에 버스 커플러의 새 주소(형식: https://xxx.xxx.xxx.xxx)를 입력합니다. 주의: 권장 브라우저는 Chrome
또는 Safari입니다.
|
|
10 |
새 암호를 사용하여 OMT에 로그인하고 IP 주소가 성공적으로 변경되었는지 확인합니다. |