DOCA0270PTBR-01

Definição do endereço IPv4 do TeSys island via OMT

Use este procedimento para definir o endereço IP IPv4 e as informações do gateway na TeSys island depois de ter se conectado à interface de rede.

Após a conexão à ilha, a definição do endereço IP IPv4 e das informações do gateway podem ser feitas usando a OMT.

NOTA: Você não perderá a conexão com a OMT enquanto atribui o endereço IP IPv4 com a conexão de endereço IP IPv6. O endereço IP IPv6 padrão e o endereço IP IPv4 atribuído são acessíveis após a conclusão deste procedimento. Você perderá a conexão à OMT durante a atribuição do endereço IP IPv4 com a conexão de endereço IP IPv4 padrão.

Como definir o endereço IPv4 da ilha – OMT

Etapa

Ação

1

Clique no ícone CONFIGURAÇÕES.

2

Clique no avatar do sistema.

3

Clique em CONFIGURAÇÕES DA REDE DE CAMPO.

4

Altere o Modo do IP para Endereço fixo para definir manualmente o endereço IP.

5

Insira o Endereço IPv4 da rede de campo, a Máscara de sub-rede da rede de campo e o Endereço do gateway da interface de rede.

6

Insira o Nome da rede da interface de rede.

7

Clique em Salvar.

8

Configure seu PC com um endereço IP IPv4 e uma máscara de sub-rede na mesma rede recentemente aplicada à interface de rede.

9

Insira o novo endereço (formato: https://xxx.xxx.xxx.xxx) da interface de rede no navegador da web do tablet para acessar a OMT em execução na interface de rede.

NOTA: Os navegadores recomendados são o Chrome e o Safari.

10

Faça login na OMT com a nova senha e verifique se endereço IP foi alterado com êxito.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?