通过 OMT 设置 TeSys island IPv4 地址
连接到总线耦合器后,使用此程序在 TeSys island 上设置 IPv4 IP 地址和网关信息。
连接到阀岛后,可以使用 OMT 设置 IPv4 IP 地址和网关信息。
设置阀岛 IPv4 地址 — OMT
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
单击设置图标。 |
|
2 |
单击系统 avatar 。 |
|
3 |
单击现场总线设置。 |
|
4 |
将 IP 模式更改为固定地址以手动设置 IP 地址。 |
|
5 |
输入总线耦合器的现场总线 IPv4 地址、现场总线子网掩码和网关地址。 |
|
6 |
输入总线耦合器的网络名称。 |
|
7 |
单击保存。 |
|
8 |
在您最近应用于总线耦合器的同一网络中,使用 IPv4 IP 地址和子网掩码配置您的 PC。 |
|
9 |
在平板电脑网络浏览器中输入总线耦合器的新地址(格式为:https://xxx.xxx.xxx.xxx),以访问在总线耦合器上运行的 OMT。 注: 推荐的浏览器是
Chrome 或 Safari。
|
|
10 |
使用新密码登录 OMT 并验证 IP 地址是否已成功更改。 |