Configuración de la dirección IPv4 de TeSys island mediante la OMT
Utilice este procedimiento para establecer la dirección IP IPv4 y la información de la pasarela en el TeSys island después de conectar al acoplador de bus.
Una vez conectado a la isla, la configuración de la dirección IP y la información de la puerta de enlace IPv4 puede realizarse utilizando la OMT.
Configuración de la Dirección IPv4 de la Isla: OMT
|
Paso |
Acción |
|---|---|
|
1 |
Haga clic en el icono AJUSTES. |
|
2 |
Haga clic en avatar de sistema. |
|
3 |
Haga clic en AJUSTES DE BUS DE CAMPO. |
|
4 |
Cambie el modo IP a dirección fija para configurar manualmente la dirección IP. |
|
5 |
Introduzca la dirección IPv4 del bus de campo, la máscara de subred del bus de campo y la dirección de la pasarela del acoplador de bus. |
|
6 |
Escriba el nombre de red del acoplador de bus. |
|
7 |
Haga clic en Guardar. |
|
8 |
Configure su PC con una dirección IP IPv4 y una máscara de subred en la misma red que aplicó recientemente al acoplador de bus. |
|
9 |
Introduzca la nueva dirección (formato: https://xxx.xxx.xxx.xxx) del acoplador de bus en el navegador web de su tablet para acceder a la OMT que se ejecuta en el acoplador de bus. NOTA: Los navegadores
recomendados son Chrome o Safari.
|
|
10 |
Inicie sesión en la OMT con la nueva contraseña y verifique que la dirección IP se haya modificado correctamente. |