TeSys island-IPv4-Adresse über OMT einstellen
Verwenden Sie dieses Verfahren, um die IPv4-IP-Adresse und Gateway-Daten auf dem TeSys island einzustellen, nachdem Sie den Buskoppler angeschlossen haben.
Sobald Sie eine Verbindung mit der Insel hergestellt haben, können Sie die IPv4-IP-Adresse und die Gateway-Informationen über das OMT einstellen.
Insel-IPv4-Adresse einstellen – OMT
|
Schritt |
Aktion |
|---|---|
|
1 |
Klicken Sie auf das Symbol EINSTELLUNGEN. |
|
2 |
Klicken Sie auf den System-avatar . |
|
3 |
Klicken Sie auf FELDBUS-EINSTELLUNGEN. |
|
4 |
Stellen Sie „IP-Modus“ auf „Festadresse“ ein, um die IP-Adresse manuell einzugeben. |
|
5 |
Geben Sie die Feldbus-IPv4-Adresse, die Feldbus-Subnetzmaske und die Gateway-Adresse des Buskopplers ein. |
|
6 |
Geben Sie den Netzwerknamen für den Buskoppler ein. |
|
7 |
Klicken Sie auf „Speichern“. |
|
8 |
Konfigurieren Sie Ihren PC mit einer IPv4-IP-Adresse und einer Subnetzmaske aus dem gleichen Netzwerk, das Sie vor Kurzem auf den Buskoppler angewendet haben. |
|
9 |
Geben Sie die neue Adresse (Format: https://xxx.xxx.xxx.xxx) des Buskopplers in den Webbrowser Ihres Tablets ein, um auf das OMT zuzugreifen, das auf dem Buskoppler ausgeführt wird. HINWEIS: Die empfohlenen
Browser sind Chrome oder Safari.
|
|
10 |
Melden Sie sich mit dem neuen Kennwort beim OMT an und überprüfen Sie, ob die IP-Adresse erfolgreich geändert wurde. |