DOCA0355EN-01

Protección contra la inversión de fases de corriente

En la tabla se muestra la protección contra la inversión de fases de corriente para la comunicación de Modbus RTU.

Dirección

Registro

N.º

Código de función

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Valor predeterminado

Guardado

Descripción

0x0E02

3587

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16

  • 0: Deshabilitado

  • 1: Alarma

  • 2: Disparo

  • 3: Alarma + Disparo

2

Ajuste de funciones

0x0E03

3588

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

0,1

s

UINT16

1-60 000
(paso 1)

1

Retardo

0x0E04

3589

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

BITMAP

  • Bit 0: Tecla de restablecimiento

  • Bit 1: DI
  • Bit 2: Comunicación
  • Bit 3: Automático

3

Modo de restablecimiento

0x0E05

3590

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

0,1

s

UINT16

0-60 000
(paso 1)

0

Retardo de restablecimiento automático

0x0E06

3591

1

Reservado

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.