DOCA0355EN-01

Protección de temperatura

En la tabla se muestra la protección de temperatura para la LTMT main unit.

Dirección

Registro

N.º

Código de función

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Valor predeterminado

Guardado

Descripción

0x0ECD

3790

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16

  • 0: Deshabilitado

  • 1: Alarma

  • 2: Disparo

  • 3: Alarma + Disparo

0

Ajuste de funciones

0x0ECE

3791

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

0,1

°C

UINT16

250-1800
(paso 1)

1300

Activación de PT100*

F

770-3560
(paso 1)

0x0ECF

3792

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

Ω

UINT16

2700-4000
(paso 1)

2700

Activación por PTC

0x0ED0

3793

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

Ω

UINT16

1600-2300
(paso 1)

1600

Restablecimiento de activación por PTC

0x0ED1

3794

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

0,1

s

UINT16

1-60 000
(paso 1)

10

Retardo

0x0ED2

3795

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

0,1

°C

UINT16

250-1800
(paso 1)

1300

Nivel de alarma de PT100*

°F

770-3560
(paso 1)

0x0ED3

3796

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

BITMAP

  • Bit 0: Tecla de restablecimiento

  • Bit 1: DI
  • Bit 2: Comunicación
  • Bit 3: Automático

3

Modo de restablecimiento

0x0ED4

3797

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

0,1

UINT16

0-60 000
(paso 1)

0

Retardo de restablecimiento automático

0x0ED5

3798

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

0

UINT16

Reservado

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.