DOCA0355EN-01

Número máximo de arranques

En la tabla se muestra el número máximo de arranques para la comunicación de Modbus RTU.

Dirección

Registro

N.º

Código de función

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Valor predeterminado

Guardado

Descripción

0x0EB6

3767

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16

  • 0: Deshabilitado

  • 1: Habilitado

1

Ajuste de funciones

0x0EB7

3768

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16

1-30
(paso 1)

6

Arranques permisivos

0x0EB8

3769

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

min

UINT16

15-60
(paso 1)

30

Hora de referencia

0x0EB9

3770

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

min

UINT16

1-120
(paso 1)

5

Periodo de inhibición

0x0EBA

3771

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

min

UINT16

0-120
(paso 1)

0

Tiempo entre arranques

0x0EBB

3772

2

Reservado

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.