DOCA0355EN-01

Interior de dispositivo

En la tabla se muestra el interior de dispositivo para la comunicación Modbus RTU.

Dirección

Registro

N.º

Código de función

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Valor predeterminado

Guardado

Descripción

 

3780

1

 

L/E

1

UINT16

  • 0: Deshabilitado

  • 1: Habilitado

1

Y

Función

0x0EC4

3781

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

0,1

Segundos

UINT16

1-60 000
(paso 1)

10

Retardo

0x0EC5

3782

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

BITMAP

  • Bit 0: Tecla de restablecimiento

  • Bit 1: DI
  • Bit 2: Comunicación

3

Modo de restablecimiento

0x0EC6-0x0EC7

3783-3784

1

0

Reservado

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.