DOCA0355EN-01

Disparo a tierra calculado

En la tabla se muestra el disparo a tierra calculado para la comunicación de Modbus RTU.

Dirección

Registro

N.º

Código de función

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Valor predeterminado

Guardado

Descripción

0x0DE0

3553

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16

  • 0: Deshabilitado

  • 1: Alarma
  • 2: Disparo
  • 3: Alarma y disparo

2

Ajuste de funciones

0x0DE1

3554

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

%IFLC

UINT16

10-500
(paso 1)

20

Activación

0x0DE2

3555

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

0,010-10

s

UINT16

5-60 000
(paso 1)

20

Retardo

0x0DE3

3556

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

%IFLC

UINT16

10-500
(paso 1)

20

Nivel de alarma

0x0DE4

3557

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

BITMAP

  • Bit 0: Tecla de restablecimiento

  • Bit 1: DI
  • Bit 2: Comunicación
  • Bit 3: Automático

3

Modo de restablecimiento

0x0DE5

3558

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

0,1

s

UINT16

0-60 000
(paso 1)

0

Retardo de restablecimiento automático

0x0DE6

3559

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16

  • 0: Deshabilitado

  • 1: Habilitado

0

NO

Función durante el arranque del motor

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.