DOCA0355EN-01

Protección contra potencia insuficiente

En la tabla se muestra la protección contra potencia insuficiente para la comunicación de Modbus RTU.

Dirección

Registro

N.º

Código de función

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Valor predeterminado

Guardado

Descripción

0x0E57

3672

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16

  • 0: Deshabilitado

  • 1: Alarma

  • 2: Disparo

  • 3: Alarma + Disparo

0

Ajuste de funciones

0x0E58

3673

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

%P

%P = % de potencia nominal.

La LTMT main unit calcula la potencia nominal (Pn) desde la configuración del sistema: Pn = VT primario * Corriente a plena carga.

En el caso de los arrancadores de motor de dos velocidades, la potencia nominal es:

  • Pn1 = VT primario * Corriente a plena carga, cuando el motor funciona a velocidad 1 o baja velocidad

  • Pn2 = VT primario * Corriente a plena carga a velocidad 2, cuando el motor funciona a velocidad 2 o alta velocidad

*

UINT16

20-1000
(paso 1)

60

Activación

0x0E59

3674

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

0,1

s

UINT16

1-60 000
(paso 1)

1

Retardo

0x0E5A

3675

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

%P

%P = % de potencia nominal.

La LTMT main unit calcula la potencia nominal (Pn) desde la configuración del sistema: Pn = VT primario * Corriente a plena carga.

En el caso de los arrancadores de motor de dos velocidades, la potencia nominal es:

  • Pn1 = VT primario * Corriente a plena carga, cuando el motor funciona a velocidad 1 o baja velocidad

  • Pn2 = VT primario * Corriente a plena carga a velocidad 2, cuando el motor funciona a velocidad 2 o alta velocidad

*

UINT16

20-1000
(paso 1)

60

Nivel de alarma

0x0E5B

3676

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

BITMAP

  • Bit 0: Tecla de restablecimiento

  • Bit 1: DI
  • Bit 2: Comunicación
  • Bit 3: Automático

3

Modo de restablecimiento

0x0E5C

3677

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

0,1

s

UINT16

0-60 000
(paso 1)

0

Retardo de restablecimiento automático

0x0E5D

3678

1

Reservado

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.