DOCA0355EN-01

Datos estadísticos

La tabla muestra los datos estadísticos de la Modbus RTU comunicación.

Dirección

Registro

N.º

Código de función

L/E

X

Unidad

Tipo

Guardado

Descripción

0x1676

5751

1

0x03

L

1

ms

UINT16

NO

Temporizador 1: valor real

0x1677

5752

1

0x03

L

1

ms

UINT16

NO

Temporizador 2: valor real

0x1678

5753

1

0x03

L

1

ms

UINT16

NO

Temporizador 3: valor real

0x1679

5754

1

0x03

L

1

ms

UINT16

NO

Temporizador 4: valor real

0x167A

5755

1

0x03

L

1

UINT16

NO

Contador 1: valor real

0x167B

5756

1

0x03

L

1

UINT16

NO

Contador 2: valor real

0x167C

5757

1

0x03

L

1

UINT16

NO

Contador 3: valor real

0x167D

5758

1

0x03

L

1

UINT16

NO

Contador 4: valor real

0x167E

5759

1

0x03

L

1

UINT16

NO

Contador de disparos del interruptor por sobrecarga térmica

0x167F

5760

1

0x03

L

1

UINT16

NO

Contador de disparos de rotor bloqueado

0x1680

5761

1

0x03

L

1

UINT16

NO

Contador de disparos de rotor calado

0x1681

5762

1

0x03

L

1

UINT16

NO

Contador de disparos de sobrecorriente de tiempo definido

0x1682

5763

1

0x03

L

1

UINT16

NO

Contador de disparos de sobrecorriente inversa normal

0x1683

5764

1

0x03

L

1

UINT16

NO

Contador de disparos de sobrecorriente de corto retardo

0x1684

5765

1

0x03

L

1

UINT16

NO

Contador de disparos del interruptor a tierra calculados

0x1685

5766

1

0x03

L

1

UINT16

NO

Contador de disparos del interruptor a tierra medidos

0x1686

5767

1

0x03

L

1

UINT16

NO

Contador de disparos por infracorriente de la fase

0x1687

5768

1

0x03

L

1

UINT16

NO

Contador de disparos de desequilibrio de corriente

0x1688

5769

1

0x03

L

1

UINT16

NO

Contador de disparos de pérdida de fase de corriente

0x1689

5770

1

0x03

L

1

UINT16

NO

Contador de disparos de inversión de fase de corriente

0x168A

5771

1

0x03

L

1

UINT16

NO

Contador de disparos de infratensión de la fase

0x168B

5772

1

0x03

L

1

UINT16

NO

Contador de disparos de sobretensión de la fase

0x168C

5773

1

0x03

L

1

UINT16

NO

Contador de disparos de pérdida de fase de tensión

0x168D

5774

1

0x03

L

1

UINT16

NO

Contador de disparos de desequilibrio de tensión

0x168E

5775

1

0x03

L

1

UINT16

NO

Contador de disparos de inversión de fase de tensión

0x168F

5776

1

0x03

L

1

UINT16

NO

Under frequency trip counter

0x1690

5777

1

0x03

L

1

UINT16

NO

Over frequency trip counter

0x1691

5778

1

0x03

L

1

UINT16

NO

Contador de disparos de tiempo de inicio excesivo

0x1692

5779

1

0x03

L

1

UINT16

NO

Contador de disparos de pérdida de comunicación

0x1693

5780

1

0x03

L

1

UINT16

NO

Contador de disparos por temperatura de la unidad de control LTMT

0x1694

5781

1

0x03

L

1

UINT16

NO

Under power trip counter

0x1695

5782

1

0x03

L

1

UINT16

NO

Over power trip counter

0x1696

5783

1

0x03

L

1

UINT16

NO

Under power factor trip counter

0x1697

5784

1

Reservados

0x1698

5785

1

0x03

L

1

UINT16

NO

Contador de disparos de interior de dispositivo

0x1699

5786

1

0x03

L

1

UINT16

NO

HMI Contador de pérdidas de comunicación

0x169A–0x169D

5787 – 5790

1

Reservados

0x169E

5791

1

0x03

L

1

UINT16

NO

DI interlock 1 trip counter

0x169F

5792

1

0x03

L

1

UINT16

NO

DI interlock 2 trip counter

0x16A0

5793

1

0x03

L

1

UINT16

NO

DI interlock 3 trip counter

0x16A1

5794

1

0x03

L

1

UINT16

NO

DI interlock 4 trip counter

0x16A2

5795

1

0x03

L

1

UINT16

NO

DI interlock 5 trip counter

0x16A3

5796

1

0x03

L

1

UINT16

NO

DI interlock 6 trip counter

0x16A4

5797

1

0x03

L

1

UINT16

NO

DI interlock 7 trip counter

0x16A5

5798

1

0x03

L

1

UINT16

NO

DI interlock 8 trip counter

0x16A6

5799

1

0x03

L

1

UINT16

NO

DI interlock 9 trip counter

0x16A7

5800

1

0x03

L

1

UINT16

NO

DI interlock 10 trip counter

0x16A8

5801

1

0x03

L

1

UINT16

NO

DI interlock 11 trip counter

0x16A9

5802

1

0x03

L

1

UINT16

NO

DI interlock 12 trip counter

0x16AA

5803

1

Reservados

0x16AF–0x16C1

5807-5822

1

Reservados

0x16BE

5823

1

0x03

L

1

UINT16

NO

Contador de disparos de entrada analógica 1

0x16BF

5824

1

0x03

L

1

UINT16

NO

Contador de disparos de entrada analógica 2

0x16C0

5825

1

0x03

L

1

UINT16

NO

Contador de disparos de entrada analógica 3

0x16C1

5826

1

0x03

L

1

UINT16

NO

Contador de disparos de entrada analógica 4

0x16C2

5827

1

0x03

L

1

UINT16

NO

Salida analógica 1

@Updated D5

0x16C3

5828

1

0x03

L

1

UINT16

NO

Salida analógica 2

@Updated D5

0x16C4

5829

1

0x03

L

1

UINT16

NO

Contador de disparos de detección de error de parada del motor

0x16C5

5830

1

0x03

L

1

UINT16

NO

Contador de disparos de interrupción de prueba lógica

0x16C6

5831

1

0x03

L

1

UINT16

NO

Contador de disparos de tecla de restablecimiento atascada

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.