Número máximo de arranques
En la tabla se muestra el número máximo de arranques para la comunicación de Modbus RTU.
|
Dirección |
Registro |
N.º |
Código de función |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Valor predeterminado |
Guardado |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0EB6 |
3767 |
1 |
0x03, |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
|
1 |
SÍ |
Ajuste de funciones |
|
0x0EB7 |
3768 |
1 |
0x03, |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
1-30 |
6 |
SÍ |
Arranques permisivos |
|
0x0EB8 |
3769 |
1 |
0x03, |
L/E |
1 |
min |
UINT16 |
15-60 |
30 |
SÍ |
Hora de referencia |
|
0x0EB9 |
3770 |
1 |
0x03, |
L/E |
1 |
min |
UINT16 |
1-120 |
5 |
SÍ |
Periodo de inhibición |
|
0x0EBA |
3771 |
1 |
0x03, |
L/E |
1 |
min |
UINT16 |
0-120 |
0 |
SÍ |
Tiempo entre arranques |
|
0x0EBB |
3772 |
2 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |