Nombre de démarrages maximum
Le tableau suivant indique le nombre maximum de démarrages pour la communication Modbus RTU.
|
Adresse |
Registre |
No. |
Code de fonction |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
Valeur par défaut |
Svd |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0EB6 |
3767 |
1 |
0x03, |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
|
1 |
O |
Paramètre de fonction |
|
0x0EB7 |
3768 |
1 |
0x03, |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
1-30 |
6 |
O |
Démarrages permissifs |
|
0x0EB8 |
3769 |
1 |
0x03, |
L/E |
1 |
min |
UINT16 |
15-60 |
30 |
O |
Heure de référence |
|
0x0EB9 |
3770 |
1 |
0x03, |
L/E |
1 |
min |
UINT16 |
1-120 |
5 |
O |
Période d'inhibition |
|
0x0EBA |
3771 |
1 |
0x03, |
L/E |
1 |
min |
UINT16 |
0-120 |
0 |
O |
Temps entre démarrages |
|
0x0EBB |
3772 |
2 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |