최대 시작 횟수
이 표에는 Modbus RTU 통신에 대한 최대 시작 횟수가 나와 있습니다.
|
주소 |
레지스터 |
번호 |
기능 코드 |
RW |
X |
단위 |
유형 |
범위 |
기본값 |
Svd |
설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0EB6 |
3767 |
1 |
0x03, |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
|
1 |
Y |
기능 설정 |
|
0x0EB7 |
3768 |
1 |
0x03, |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
1~30 |
6 |
Y |
시작 허용 |
|
0x0EB8 |
3769 |
1 |
0x03, |
RW |
1 |
min |
UINT16 |
15~60 |
30 |
Y |
레퍼런스 시간 |
|
0x0EB9 |
3770 |
1 |
0x03, |
RW |
1 |
min |
UINT16 |
1~120 |
5 |
Y |
금지 기간 |
|
0x0EBA |
3771 |
1 |
0x03, |
RW |
1 |
min |
UINT16 |
0~120 |
0 |
Y |
시작 간 시간 |
|
0x0EBB |
3772 |
2 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
예약됨 |