Numero massimo di avvii
La tabella elenca il numero massimo di avviamenti per la comunicazione con Modbus RTU.
|
Indirizzo |
Registro |
N. |
Codice funzione |
L/S |
X |
Unità |
Tipo |
Portata |
Valore predefinito |
Backup |
Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0EB6 |
3767 |
1 |
0x03, |
L/S |
1 |
– |
UINT16 |
|
1 |
S |
Impostazione della funzione |
|
0x0EB7 |
3768 |
1 |
0x03, |
L/S |
1 |
– |
UINT16 |
1–30 |
6 |
S |
Avviamenti permissivi |
|
0x0EB8 |
3769 |
1 |
0x03, |
L/S |
1 |
min |
UINT16 |
15–60 |
30 |
S |
Tempo di riferimento |
|
0x0EB9 |
3770 |
1 |
0x03, |
L/S |
1 |
min |
UINT16 |
1–120 |
5 |
S |
Periodo di inibizione |
|
0x0EBA |
3771 |
1 |
0x03, |
L/S |
1 |
min |
UINT16 |
0–120 |
0 |
S |
Tempo tra gli avviamenti |
|
0x0EBB |
3772 |
2 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Riservato |