DOCA0355IT-01

Dati modulo analogico

La tabella elenca i dati del modulo analogico per la comunicazione con Modbus RTU.

Indirizzo

Registro

N.

Codice funzione

L/S

X

Unità

Tipo

Backup

Descrizione

0x15D1

5586

1

0x03

L

0,1

mA

INT16

N

Ingresso analogico 1

0x15D2

5587

1

0x03

L

0,1

mA

INT16

N

Ingresso analogico 2

0x15D3

5588

1

0x03

L

0,1

mA

INT16

N

Ingresso analogico 3

0x15D4

5589

1

0x03

L

0,1

mA

INT16

N

Ingresso analogico 4

0x15D5

5590

4

Riservato

0x15D9

5594

1

0x03

L

0,1

mA

INT16

N

Uscita analogica 1

0x15DA

5595

1

0x03

L

0,1

mA

INT16

N

Uscita analogica 2

0x15DB

5596

2

Riservato

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?