아날로그 모듈 데이터
이 표에는 Modbus RTU 통신에 대한 아날로그 모듈 데이터가 나와 있습니다.
|
주소 |
레지스터 |
번호 |
기능 코드 |
RW |
X |
단위 |
유형 |
Svd |
설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x15D1 |
5586 |
1 |
0x03 |
R |
0.1 |
mA |
INT16 |
N |
아날로그 입력 1 |
|
0x15D2 |
5587 |
1 |
0x03 |
R |
0.1 |
mA |
INT16 |
N |
아날로그 입력 2 |
|
0x15D3 |
5588 |
1 |
0x03 |
R |
0.1 |
mA |
INT16 |
N |
아날로그 입력 3 |
|
0x15D4 |
5589 |
1 |
0x03 |
R |
0.1 |
mA |
INT16 |
N |
아날로그 입력 4 |
|
0x15D5 |
5590 |
4 | – | – | – | – | – | – |
예약됨 |
|
0x15D9 |
5594 |
1 |
0x03 |
R |
0.1 |
mA |
INT16 |
N |
아날로그 출력 1 |
|
0x15DA |
5595 |
1 |
0x03 |
R |
0.1 |
mA |
INT16 |
N |
아날로그 출력 2 |
|
0x15DB |
5596 |
2 | – | – | – | – | – | – |
예약됨 |