Datos del módulo analógico
En la tabla se muestran los datos del módulo analógico para la comunicación de Modbus RTU.
|
Dirección |
Registro |
N.º |
Código de función |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Guardado |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x15D1 |
5586 |
1 |
0x03 |
L |
0,1 |
mA |
INT16 |
NO |
Entrada analógica 1 |
|
0x15D2 |
5587 |
1 |
0x03 |
L |
0,1 |
mA |
INT16 |
NO |
Entrada analógica 2 |
|
0x15D3 |
5588 |
1 |
0x03 |
L |
0,1 |
mA |
INT16 |
NO |
Entrada analógica 3 |
|
0x15D4 |
5589 |
1 |
0x03 |
L |
0,1 |
mA |
INT16 |
NO |
Entrada analógica 4 |
|
0x15D5 |
5590 |
4 | – | – | – | – | – | – |
Reservado |
|
0x15D9 |
5594 |
1 |
0x03 |
L |
0,1 |
mA |
INT16 |
NO |
Salida analógica 1 |
|
0x15DA |
5595 |
1 |
0x03 |
L |
0,1 |
mA |
INT16 |
NO |
Salida analógica 2 |
|
0x15DB |
5596 |
2 | – | – | – | – | – | – |
Reservado |