Données de module analogique
Le tableau suivant présente les données de module analogique pour la communication Modbus RTU.
|
Adresse |
Registre |
No. |
Code de fonction |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Svd |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x15D1 |
5586 |
1 |
0x03 |
L |
0,1 |
mA |
INT16 |
N |
Entrée analogique 1 |
|
0x15D2 |
5587 |
1 |
0x03 |
L |
0,1 |
mA |
INT16 |
N |
Entrée analogique 2 |
|
0x15D3 |
5588 |
1 |
0x03 |
L |
0,1 |
mA |
INT16 |
N |
Entrée analogique 3 |
|
0x15D4 |
5589 |
1 |
0x03 |
L |
0,1 |
mA |
INT16 |
N |
Entrée analogique 4 |
|
0x15D5 |
5590 |
4 | – | – | – | – | – | – |
Réservé |
|
0x15D9 |
5594 |
1 |
0x03 |
L |
0,1 |
mA |
INT16 |
N |
Sortie analogique 1 |
|
0x15DA |
5595 |
1 |
0x03 |
L |
0,1 |
mA |
INT16 |
N |
Sortie analogique 2 |
|
0x15DB |
5596 |
2 | – | – | – | – | – | – |
Réservé |