DUG_Sensor de movimiento ARGUS para exteriores 360_WH-01

Eliminación de una automatización

Con la aplicación Wiser Home se pueden eliminar las automatizaciones existentes.

Para eliminar una automatización:
  1. En la pantalla Inicio, toque .
  2. Vaya a la pestaña Automatización.
  3. Seleccione la automatización que desee eliminar.
  4. Toque Eliminar la automatización (A).
  5. Lea el mensaje de confirmación y toque OK (B).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?