DUG_Sensor de movimiento ARGUS para exteriores 360_WH-01

Por su seguridad

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
La instalación eléctrica solo debe ser realizada de forma segura por profesionales cualificados. Los profesionales capacitados deben demostrar un amplio conocimiento en las siguientes áreas:
- Conexión a redes de instalación.
- Conexión de varios dispositivos eléctricos.
- Tendido de cables eléctricos.
- Normas de seguridad, normativas y reglamentos locales sobre cableado.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
AVISO
PELIGRO DE DAÑAR EL DISPOSITIVO
  • Ponga siempre en funcionamiento el producto conforme a los datos técnicos especificados.
  • No instale el sensor en un lugar con mucha luz solar o viento (por ejemplo, cerca de ventilación).
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?