Emparejamiento del dispositivo con Wiser Hub
-
El sensor de movimiento debe estar correctamente cableado y alimentado.
-
El panel de control del sensor de movimiento debe ser accesible.
- En la pantalla Inicio, toque
.
- Toque Dispositivos >
> Seguridad y protección > Sensor de movimiento para exteriores.
- Toque Escanear código QR y
permita que la aplicación Wiser Home acceda a su cámara.
A continuación, escanee el código QR ubicado en el dispositivo.NOTA: Si no puede encontrar el código QR correcto, toque No puedo encontrar el código QR correcto para emparejar el dispositivo manualmente y continúe con el paso 4.
Si el código QR es incorrecto, aparece el mensaje Código QR escaneado incorrecto. Toque No puedo escanear el código QR y elija una de las siguientes opciones:
-
(A): introduzca la dirección MAC/EUI-64 y el código de instalación y, a continuación, toque Conectar. La aplicación verificará si la dirección MAC/EUI-64 y el código de instalación son válidos.
-
(B): toque esta opción si no puede encontrar la dirección MAC/EUI-64 y el código de instalación.
-
- Pulsar Siguiente y pulse tres veces el botón S/R del sensor de movimiento. Esto inicia el proceso de vinculación.
- Monte el sensor de movimiento en la pared o el techo y
toque Siguiente para iniciar la configuración
del sensor de movimiento.
- Introduzca el nombre del sensor de movimiento y toque Siguiente.
- Asigne una localización de la lista (C) para el sensor de movimiento y toque Siguiente.
- Seleccione un dispositivo de la lista (D) para que funcione después de la detección de movimiento y toque Siguiente.
- Toque Terminar.
El sensor de movimiento figura ahora en la pestaña Control, en las pestañas Todos y de la habitación específica.