DUG_Sensor de movimiento ARGUS para exteriores 360_WH-01

Edición de un momento

Con la aplicación Wiser Home se puede editar el momento existente.

Para editar un momento:
  1. En la pantalla Inicio, toque .
  2. Vaya a Momentos, seleccione el momento que desee editar y toque .
  3. En la página Editor de momentos puede realizar ahora los siguientes cambios:
    • Cambiar el icono.

    • Cambiar el nombre del momento.

    • Toque cada acción para cambiar los ajustes.

      • Para eliminar una acción, deslícela hacia la izquierda y, a continuación, toque (A) para eliminarla.

      • Toque Añadir acciones (B) para añadir nuevas condiciones.

  4. Toque Guardar para guardar los cambios.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?