Emparejamiento del dispositivo principal
- En la pantalla Inicio, toque
.
- Toque Dispositivos >
> Energía.
- Seleccione PowerTag Energy (A).
- La página Detección de dispositivos buscará durante un minuto para mostrar el PowerTag disponible.
- Si hay más de un PowerTag disponible, seleccione uno de ellos (B).
- En la página Configuración del dispositivo, toque Identificar para detectar el PowerTag principal. Este será el PowerTag de red que medirá la entrada principal.
- Toque OK en la ventana de notificación cuando haya terminado de identificar el PowerTag.
- Toque
(C) para asignar una etiqueta al PowerTag principal.
La lista de etiquetas aparece en la página Tipo. - Seleccione un tipo de etiqueta (D) y toque Guardar (E).
Una vez que el tipo de red se ha seleccionado, el nombre se asigna por defecto como Entrada principal.
- Toque
(F) y seleccione Sí/No en función de si tiene o no paneles solares instalados.
- Sí: consulte Emparejamiento del dispositivo con un sistema solar en red.
- No: no tiene paneles solares instalados. Continúe con el paso 11.
La dirección de alimentación se habilitará automáticamente (H). - Configure el Límite de potencia Límite de potencia/Tamaño
de la entrada principal(G).NOTA: El límite de potencia es la alimentación máxima admisible en la red en su contrato. Ayudará a evitar desconexiones de potencia apagando cargas para mantener el consumo de alimentación por debajo de un límite definido. Por defecto, el límite de potencia está ajustado para medir en kVA.
Seleccione su límite de potencia (kVA/A/kW) en el menú desplegable y, a continuación, toque
e introduzca un valor según su país usando el teclado de marcado. La siguiente tabla muestra los valores por defecto dentro del rango:
País
Valor por defecto
Rango
Francia
36 kVA
1 - 42 kVA
Alemania
60 A
15 - 160 A
España
15 kW
1 - 42 kW
Bélgica
40 A
15 - 160 A
Suecia
20 A
16 - 63 A
Dinamarca
25 A
25 - 35 A
IMPORTANTE: No puede introducir un valor mayor o menor que el intervalo especificado.NOTA: El límite de potencia/tamaño de la entrada principal se refiere al tamaño en amperios del interruptor principal que protege el tablero de distribución. por defecto, se ajusta en Wiser Home a 63 A. Se puede ajustar entre 15 A y 160 A según sea necesario.IMPORTANTE: No puede introducir un valor mayor o menor que el intervalo especificado. - Si la dirección de alimentación es de Hogar a Red, active el interruptor basculante Dirección
contraria (I).IMPORTANTE: La habilitación de Dirección contraria asegura que la dirección de alimentación sea correcta.
- Toque Guardar (J).
- Se le notificará que introduzca la tarifa después
de la puesta en servicio del PowerTag, consulte Ajuste de tarifaAjuste de tarifa. NOTA: Si ya ha configurado su tarifa, se le redirigirá a la pantalla de Inicio para ver el estado del dispositivo.