DUG_PowerTag-E_WH-09

Emparejamiento del dispositivo principal con un sistema solar en red

NOTA: El sistema no admite 2 cadenas solares y no se pueden añadir 2 Energía PowerTag solares. Si desea añadir otro elemento solar al sistema, primero elimine el existente y luego agregue el nuevo.

Si instaló PowerTag con un sistema solar en red existente, el flujo de alimentación se realizará en cualquiera de las siguientes direcciones:

  • Red a Hogar: Importar

    (el hogar consume energía de la red)
  • Hogar a Red: Exportar

    (el exceso de la producción solar se alimenta a la red)

Es necesario configurar la dirección de alimentación correcta; de lo contrario, PowerTag puede medir la dirección de potencia de manera incorrecta: (Red a Hogar como exportación) y (Hogar a Red como importación).

  1. En la pantalla Inicio, toque .
  2. Toque Dispositivos >  >  Energía.
  3. Seleccione Energía PowerTag.
    SUGERENCIA: También puede navegar tocando Control > > Energía > PowerTag Energy.
  4. La página Detección de dispositivos buscará durante un minuto para mostrar los PowerTags disponibles.
  5. Si hay más de un dispositivo disponible, seleccione uno de ellos.
  6. En la página Configuración del dispositivo, toque Identificar para detectar el PowerTag principal.
    Se abre una ventana de notificación y el LED de estado parpadea rápidamente en verde en el PowerTag.
  7. Toque OK en la ventana de notificación cuando haya terminado de identificar el PowerTag.
  8. Toque para asignar una etiqueta al PowerTag.
    La lista de etiquetas aparece en la página Tipo.
  9. Seleccione un tipo de etiqueta (red) y toque Guardar.
    NOTA: Se recomienda seleccionar el tipo de red para representar el PowerTag principal.
    Una vez que el tipo de red se ha seleccionado, el nombre se asigna por defecto como Entrada principal.
  10. Toque (A) y seleccione si tiene instalados paneles solares.
    La dirección de alimentación se habilitará automáticamente.
  11. Toque (B) y seleccione alguna de las opciones en función de sus requisitos:
    • Sí, lo vendo todo: (sistema solar vinculado a la red) conectado a la red (suministro principal) de la casa. Toda la energía producida se alimenta a la red.
    • Sí, vendo algo: (sistema solar en red) conectado a la red (suministro principal) de la casa. Si el sistema produce más energía de la que se usa, el exceso se alimenta a la red.
    • No: (sistema solar fuera de red) funciona de manera independiente y no está conectado a la red, pero tiene baterías que pueden almacenar la energía solar generada por el sistema.
  12. Configure el Límite de potenciaLímite de potencia/Tamaño de la entrada principal (C).
    NOTA: El límite de potencia es la alimentación máxima admisible en la red en su contrato. Ayudará a evitar desconexiones de potencia apagando cargas para mantener el consumo de alimentación por debajo de un límite definido. Por defecto, el límite de potencia está ajustado para medir en kVA.

    Seleccione su límite de potencia (kVA/A/kW) en el menú desplegable y, a continuación, toque e introduzca un valor según su país usando el teclado de marcado. La siguiente tabla muestra los valores por defecto dentro del rango:

    País

    Valor por defecto

    Rango

    Francia

    36 kVA

    1 - 42 kVA

    Alemania

    60 A

    15 - 160 A

    España

    15 kW

    1 - 42 kW

    Bélgica

    40 A

    15 - 160 A

    Suecia

    20 A

    16 - 63 A

    Dinamarca

    25 A

    25 - 35 A

    IMPORTANTE: No puede introducir un valor mayor o menor que el intervalo especificado.
    NOTA: El límite de potencia/tamaño de la entrada principal se refiere al tamaño en amperios del interruptor principal que protege el tablero de distribución. Por defecto, se ajusta en Wiser Home a 63 A. Se puede ajustar entre 15 A y 160 A según sea necesario.
    IMPORTANTE: No puede introducir un valor mayor o menor que el intervalo especificado.
  13. Si ha seleccionado la opción Sí, lo vendo todo y la dirección de alimentación es de Red a Hogar.
    1. Active el interruptor basculante Dirección contraria.
  14. Si ha seleccionado la opción Sí, vendo algo.
    1. Apague el interruptor automático solar.
      Si la dirección de alimentación es desde Hogar a Red.
    2. Active el interruptor basculante Dirección contraria.
    3. Encienda el interruptor automático solar.
      IMPORTANTE: La habilitación de Dirección contraria asegura que la dirección de alimentación sea correcta.
  15. Si ha seleccionado la opción No, la dirección de alimentación es Red a Hogar. Active el interruptor basculante Dirección contraria si la dirección de alimentación es incorrecta.
  16. Toque Guardar.
  17. Se le notificará que introduzca la tarifa después de la puesta en servicio del PowerTag, consulte Ajuste de tarifaAjuste de tarifa.
    NOTA:
    • Si ya ha configurado su tarifa, se le redirigirá a la pantalla de Inicio para ver el estado del dispositivo.

    • Si instaló el PowerTag antes de instalar un sistema solar en red, consulte Configuración avanzada.

    • Si configuró su PowerTag como Solar o Solar/batería (combo), se desactivará el campo ¿Tienes paneles solares? (A). Consulte Emparejamiento del dispositivo con ESS.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?